This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于 UCD3138控制上的 Tdelay

Guru**** 2544770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839388/ucd3138-about-the-tdelay-on-ucd3138-control

器件型号:UCD3138

你(们)好

      下面的等式是 UCD3138控制理论.pdf 中的 UCD3138传递函数。 关于该公式、我有一个有关 Tdelay 的问题。

UCD3138使用后缘调制,因此理论上调制的延迟应为 D*TS。 但 TI 的方程式是 D*Ts/2。 您能帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在文档中,有一个对以下内容的引用:

    [27] R. D. Middlebrook,“预测 PWM 转换器反馈环路中的调制器相位滞后”,Proc。 第八届国际固态电源转换会议(Powercon 8),H4.1-H4.6,1981年4月。

    请参阅此文档以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amiel:

    根据[27]和 Luca Corradini、Dragan Maksimovic、“高开关模式电源转换器的数字控制”, 对于后缘调制器,延迟时间为 D*TS,这不同于 TI 等式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原始文档中、在方程式后面有一段、内容为"此延迟适用于全桥和半桥拓扑的半周期。  如果系统不支持或不支持正常模式、则第二个延迟项可以延长多达2^4 (PRD+1) Tdpwm/2。"  表示在非正常模式下、它将是您所指出的理论值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是因为在我们的系统中、我们每半个周期进行一次采样。  在全桥系统中、我们在第一相进行采样、这会影响第二相。  我们还在第二相早期进行采样、它会影响第一相。  这样、数据只需半个周期即可生效。   

    我认为这仅适用于电桥式系统、其中最大占空比仅为50%。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,全桥,如果我们在一个开关周期内采样一次 并调整占空比,延迟时间是 D*TS;并且如果我们在每个半周期上采样并调整相应的占空比,延迟时间是 D*TS/2、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我的理解。  只要对应的是采样发生后的下半个周期