This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840094/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930

当与 BQ76930通信时、发送从器件地址后不会接收到响应信号。 原因是什么? 已使用示波器检查时钟和数据信号是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76930具有不同的器件型号、I2C 地址和 CRC 选项也不同。 检查器件的器件型号、确保使用正确的地址(0x08或0x18)和 CRC 选项。 数据表的器件比较表中对此进行了概述。

    此外、请确保地址为7位格式。 如果您仍然无法解决问题、请发送您的 I2C 事务示波器图片、我们可以进一步进行调试。

    此致、

    Matt