This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:您是否推荐不具有充电器功能且仅实现运输模式功能的 IC?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836519/bq25125-would-you-recommend-an-ic-that-does-not-have-a-charger-function-and-only-implements-the-shipping-mode-function-alone

器件型号:BQ25125

你(们)好  

您是否会推荐不具有充电器功能且仅实现运输模式功能的 IC?
SGM4075与此功能类似。
我希望只需一个按钮即可切换模式。

因为我们使用具有充电器功能的 PMU。

谢谢  

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    SGM4075是一款负载开关。  电池充电组没有这样的 IC。  我已将此主题移至我们的负载开关组。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    请查看此参考设计- http://www.ti.com/tool/TIDA-00556

    出于好奇-您在设计中使用哪种 PMU?

    我还复制了正在处理负载开关的团队、因为他们正在更新 TIDA。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    我需要能够使用外部开关来控制 IC 的状态。 1)通过长按、电池和后端电路断开连接、以节省电力并便于存储在仓库中。 2)通过短按、电池电路和后端可以闭合、以确保电路正常运行;


    PMU 是 Qualcomm 的 PW31系列

    谢谢  

    埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    目前、我还不熟悉我们产品系列中与 SGM4075兼容的电源开关。  

    我们可能还有其他负载开关、它们可能适合您的应用。 请告诉我您对此开关有何要求?

    您可以在此处找到产品系列:  

    http://www.ti.com/power-management/power-switches/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    我需要能够使用外部开关来控制 IC 的状态。 1)通过长按、电池和后端电路断开连接、以节省电力并便于存储在仓库中。 2)通过短按、电池电路和后端可以闭合、以确保电路正常运行;


    PMU 是 Qualcomm 的 PW31系列

    谢谢  

    埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、  

    对关断时间的响应内置在 IC 中、或者您希望它集成在开关中吗?

    您需要什么额定电压和电流?

    您是否需要任何特定的保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    如果您仍有问题、请告诉我。

    我将关闭此主题、但请随意回复、我们将恢复支持。