请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3643 您好、支持团队
客户有几个问题:
- 第9.3.3节介绍了 IR 模式。 图27是具有升压功能的红外模式、图28是仅通过红外模式。 但是、使能寄存器仅显示红外驱动模式(模式位)。 芯片是否自动确定是处于导通模式还是升压模式?
- 在150Hz 时关闭/打开 LED 电流的最佳方法是什么? 启用使能寄存器中的 Strobe 使能位、只需将芯片上的 Strobe 引脚切换为150Hz?
您能回答我们的这两个问题吗?
谢谢
Jeff