This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:150Hz 时的选通和导通模式与升压运行间的关系

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839556/lm3643-strobe-at-150hz-and-pass-mode-vs-boost-operation

器件型号:LM3643

您好、支持团队

客户有几个问题:

  1. 第9.3.3节介绍了 IR 模式。 图27是具有升压功能的红外模式、图28是仅通过红外模式。 但是、使能寄存器仅显示红外驱动模式(模式位)。 芯片是否自动确定是处于导通模式还是升压模式?
  2. 在150Hz 时关闭/打开 LED 电流的最佳方法是什么? 启用使能寄存器中的 Strobe 使能位、只需将芯片上的 Strobe 引脚切换为150Hz?

您能回答我们的这两个问题吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        1.是的。 自动。

        2.你是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        还有其他问题吗?