This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:如何在 VDS 下选择 LM5175降压/升压 MOSFET

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835842/lm5175-how-to-choose-lm5175-buck-boost-mosfet-at-vds

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

大家好、

如何选择 LM5175 降压/升压 MOSFET,例如输入电压:9~36V 输出电压:12V/10A

如何选择 MOSFET QH1 QL1 VDS 60V 或40V 或其他???

如何在 QH2 QL2中选择 VDS?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiffany、

    感谢您发帖。  我强烈推荐 LM5176而不是 LM5175。   

    要选择 MOSFET、您需要计算功率耗散。  将 MOSFET 参数插入设计计算器(下面给出的链接)、即可得到导通和开关损耗。  关键的考虑因素是最大限度地降低总体损耗。  

    对于额定电压、降压桥臂 FET 的额定电压应高于最大输入电压、而升压桥臂 FET 的额定电压应高于输出电压。  一个好的做法是选择电压裕度至少为10%~20%的 FET。  

    http://www.ti.com/lit/zip/snvc180

    http://www.ti.com/lit/zip/snvc208

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭此主题、但欢迎您通过添加新帖子重新打开它。


    谢谢、

    Youhao