请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25122-Q1 大家好、
您可以为我提供 LM25122-Q1效率工具吗?
我的客户希望了解以下条件下的效率:
VIN = 10~16V
VOUT = 24V
Iout = 0~6A
环境温度= 75C
两相运行
我尝试了 Webench、但无法生成两相条件。
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以为我提供 LM25122-Q1效率工具吗?
我的客户希望了解以下条件下的效率:
VIN = 10~16V
VOUT = 24V
Iout = 0~6A
环境温度= 75C
两相运行
我尝试了 Webench、但无法生成两相条件。
谢谢你。
此致、
艾伦
艾伦
感谢您提出问题并使用 LM25122。 没有用于计算 LM25122效率的展板。 可以 使用3A 的输出电流在 WEBENCH 中仿真单相设计。 这应该能够粗略估算总系统效率。
另请查看以下具有类似应用规格的参考设计。
http://www.ti.com/tool/PMP9386
http://www.ti.com/tool/PMP9484
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Garrett