This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:用于两相设计的高效工具

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839767/lm25122-q1-efficiency-tool-for-2phases-design

器件型号:LM25122-Q1

大家好、

您可以为我提供 LM25122-Q1效率工具吗?

我的客户希望了解以下条件下的效率:

VIN = 10~16V

VOUT = 24V

Iout = 0~6A

环境温度= 75C

两相运行

我尝试了 Webench、但无法生成两相条件。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    感谢您提出问题并使用 LM25122。 没有用于计算 LM25122效率的展板。 可以 使用3A 的输出电流在 WEBENCH 中仿真单相设计。 这应该能够粗略估算总系统效率。

    另请查看以下具有类似应用规格的参考设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP9386

    http://www.ti.com/tool/PMP9484

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett