This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A 评估板-初级电感值计算问题

Guru**** 2537090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839619/lm5160a-lm5160a-evaluation-board---primary-inductance-value-calculation-issue

器件型号:LM5160A

这是 LM5160A 评估板的参考(http://www.ti.com/lit/ug/snvu408a/snvu408a.pdf)。

我们所指的配置如下:

根据上述配置、下面是 L_MIN 计算、大约为94uH。  

相同的94uH 是 TI 提供的 Excel 工具计算出的值(LM5160FBKQuickStartCalculator - FinalVersion.xls)、随附该值供参考。

您能否帮助我们了解为何选择60uH 的初级电感值而不是高于评估板中94uH 的计算值 L_min 的值。  

 谢谢、

Dhoresh.e2e.ti.com/.../1524.LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhoresh、

    较低的初级电感具有较小的变压器尺寸和更快速的环路响应、但会增加纹波电流。

    L=94uH 表示典型电流纹波% 在40%左右、初级峰值电流为0.72A。

    L=60uH、 电流纹波%为56%、初级峰值电流为0.78A、远低于2.1A 的高侧电流限制。

    两种设计都可以、具体取决于您在尺寸、成本和纹波电压之间的权衡。