请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 这是 LM5160A 评估板的参考(http://www.ti.com/lit/ug/snvu408a/snvu408a.pdf)。
我们所指的配置如下:
根据上述配置、下面是 L_MIN 计算、大约为94uH。
相同的94uH 是 TI 提供的 Excel 工具计算出的值(LM5160FBKQuickStartCalculator - FinalVersion.xls)、随附该值供参考。
您能否帮助我们了解为何选择60uH 的初级电感值而不是高于评估板中94uH 的计算值 L_min 的值。
谢谢、
Dhoresh.e2e.ti.com/.../1524.LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion.xls