This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:bq25120

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839370/bq25120-bq25120

器件型号:BQ25120

尊敬的 TI:

当输入电压电源上出现毛刺脉冲时、我的 bq25120会出现功耗问题; 有时、它吸收的电流比标准操作高大约0.7mA。  即使 bq25120进入"待机模式"、这种功耗仍然存在。  退出此状态的唯一方法是再次馈入 Vin。

电池为3.7V 和150mAh 锂离子电池。

可以帮帮我吗?

谢谢。

Renzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzo、您好!

    您能不能展示 VIN 和 PMID 在 VIN 上发生干扰时的示波器捕获。 此外、您在标准操作中看到的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的快速回答!
    同时、我们发现 VIN 的下降沿太慢、无法产生这种过度消耗。 随附了消耗量过大时的波形(Vin、PMID、Vbat)。

    • 我们需要认识到这种情况:是否可以从 I2C 读取一些寄存器来执行此操作?

    • 之后、是否可以摆脱这种情况(即通过写入一些寄存器)?

    在这种情况下、我们转储寄存器值:

    R00=0x03
    R01=0x4F
    R02=0x08
    R03=0x88
    R04=0x26
    R05=0x78
    R06=0xEA
    R07=0x7C
    R08=0x68
    R09=0x3A
    R0A=0x6C
    R0B=0x86

    我们尝试在0x09寄存器中设置位7、但没有结果。  我们将感谢任何提示(问题是由客户提出的...)。

    谢谢你。 此致。

    Renzo