请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120 尊敬的 TI:
当输入电压电源上出现毛刺脉冲时、我的 bq25120会出现功耗问题; 有时、它吸收的电流比标准操作高大约0.7mA。 即使 bq25120进入"待机模式"、这种功耗仍然存在。 退出此状态的唯一方法是再次馈入 Vin。
电池为3.7V 和150mAh 锂离子电池。
可以帮帮我吗?
谢谢。
Renzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Raheem、
感谢您的快速回答!
同时、我们发现 VIN 的下降沿太慢、无法产生这种过度消耗。 随附了消耗量过大时的波形(Vin、PMID、Vbat)。
在这种情况下、我们转储寄存器值:
R00=0x03
R01=0x4F
R02=0x08
R03=0x88
R04=0x26
R05=0x78
R06=0xEA
R07=0x7C
R08=0x68
R09=0x3A
R0A=0x6C
R0B=0x86
我们尝试在0x09寄存器中设置位7、但没有结果。 我们将感谢任何提示(问题是由客户提出的...)。
谢谢你。 此致。
Renzo