This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:延迟计时器电路

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838306/tl431-delay-timer-circuit

器件型号:TL431

尊敬的 TI:

目前、我正在使用 TL431设计延迟电路。 我对数据表中的基准电路有一些疑问、如下所示:

1.我能不能知道"在"指的是什么?  

2.如果要使用24V 输入、如何重新计算650 Ω 和2k Ω 电阻器?

谢谢你。

此致、

法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariz、

    对于您的第一个问题、尽管它看起来像中的(如当前值)、但它表示  ln (自然对数)。 这是从通用 RC 时间延迟公式得出的。 对于您的第二个问题、我并不是100%了解为什么选择了650Ω 和2kΩ 值。 让我为 TL431的这方面意见征求产品专家的意见、但我相信650Ω Ω 电阻器刚刚与标准 LED 配合使用、而第二个电阻器用于强度控制。

    我希望能在本星期结束前,就这方面提供更具结论性的资料。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的反馈。 请帮助询问产品专家。

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariz、

    正如 Abhinav 提到的、in 是自然对数符号。 该公式基于放电 RC 电路公式。

    以了解该说明

    R1 = 650欧姆电阻器

    R2 = 2k Ω 电阻器

    选择 R1为 LED 提供电流以获得光强度。 选择时需要确保 Ika (min)<((vs - 2V)/R1)< Ika (max)。 在 TL431中、Ika (最小值)= 1mA、Ika (最大值)= 100mA。

    R2用于在 LED 亮起时提供早期电流。 R2 = VLED/1mA。 VLED 是 LED 上的正向压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z、

    非常感谢您的解释。  

    此致、

    法里兹