尊敬的 TI:
目前、我正在使用 TL431设计延迟电路。 我对数据表中的基准电路有一些疑问、如下所示:
1.我能不能知道"在"指的是什么?
2.如果要使用24V 输入、如何重新计算650 Ω 和2k Ω 电阻器?
谢谢你。
此致、
法里兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fariz、
对于您的第一个问题、尽管它看起来像中的(如当前值)、但它表示 ln (自然对数)。 这是从通用 RC 时间延迟公式得出的。 对于您的第二个问题、我并不是100%了解为什么选择了650Ω 和2kΩ 值。 让我为 TL431的这方面意见征求产品专家的意见、但我相信650Ω Ω 电阻器刚刚与标准 LED 配合使用、而第二个电阻器用于强度控制。
我希望能在本星期结束前,就这方面提供更具结论性的资料。
谢谢、
Abhinav。
您好 Fariz、
正如 Abhinav 提到的、in 是自然对数符号。 该公式基于放电 RC 电路公式。
以了解该说明
R1 = 650欧姆电阻器
R2 = 2k Ω 电阻器
选择 R1为 LED 提供电流以获得光强度。 选择时需要确保 Ika (min)<((vs - 2V)/R1)< Ika (max)。 在 TL431中、Ika (最小值)= 1mA、Ika (最大值)= 100mA。
R2用于在 LED 亮起时提供早期电流。 R2 = VLED/1mA。 VLED 是 LED 上的正向压降