您好!
我们制作了大约80块电路板、使用 LM3880控制加电序列。 所有电路板在室温(25°C)下均能正常工作。 但在-40°C 时、这些电路板中的3个电路板无法通电。 我们发现这三个电路板上的 LM3880在-40°C 下无法正常工作
LM3880的电路如下。 电路板的输入功率为 VCC_5V。
我们在-40°C 下对这些 LM3880进行了一些测试 这种现象如下:
这些 LM3880的三个标志输出引脚在-40°C 时保持低电平 EN 引脚上的电压为2.4V。
2.我测量了电路板电源从0V 上升到5V 所需的时间大约为20ms。
3.我将 EN 引脚(C630)上的电容值更改为220nF。 异常电路板仍无法在-40°C 下加电
4.我将 EN 引脚(C630)上的电容值更改为1uF。 异常电路板仍无法在-40°C 下加电
5.我用两个分压电阻器替换了 EN 引脚上的电容器。 该电路显示如下:
它仍然不工作,异常电路板仍然无法在-40°C 下加电
6.我将正常电路板上的 LM3880移到了异常电路板上。 异常电路板可能会在-40°C 下加电 看起来有些 LM3880在-40°C 下有缺陷
7.我在电路板的电源线上添加了一个开关。 立即使电源从0V 上升到5V。 异常电路板可能会在-40°C 下加电
为什么某些 LM3880芯片在-40°C 时工作异常? 我的电路是否有任何问题?