This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:某些 LM3880在-40°C 下无法正常工作

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836276/lm3880-some-lm3880s-do-not-work-properly-at--40-c

器件型号:LM3880

您好!

我们制作了大约80块电路板、使用 LM3880控制加电序列。 所有电路板在室温(25°C)下均能正常工作。 但在-40°C 时、这些电路板中的3个电路板无法通电。 我们发现这三个电路板上的 LM3880在-40°C 下无法正常工作

LM3880的电路如下。 电路板的输入功率为 VCC_5V。

我们在-40°C 下对这些 LM3880进行了一些测试 这种现象如下:
这些 LM3880的三个标志输出引脚在-40°C 时保持低电平 EN 引脚上的电压为2.4V。
2.我测量了电路板电源从0V 上升到5V 所需的时间大约为20ms。
3.我将 EN 引脚(C630)上的电容值更改为220nF。 异常电路板仍无法在-40°C 下加电
4.我将 EN 引脚(C630)上的电容值更改为1uF。 异常电路板仍无法在-40°C 下加电
5.我用两个分压电阻器替换了 EN 引脚上的电容器。 该电路显示如下:

它仍然不工作,异常电路板仍然无法在-40°C 下加电

6.我将正常电路板上的 LM3880移到了异常电路板上。 异常电路板可能会在-40°C 下加电 看起来有些 LM3880在-40°C 下有缺陷
7.我在电路板的电源线上添加了一个开关。 立即使电源从0V 上升到5V。 异常电路板可能会在-40°C 下加电

为什么某些 LM3880芯片在-40°C 时工作异常? 我的电路是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否提供可疑 IC 的顶部标记图像?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回复。  IC 上的器件标识为'F21A'。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢。 卷带或 IC 盒上是否有标签图像? 我们需要使用该引脚来跟踪器件。

    此外、 您能否执行以下测试:

    1.在室温下接通电路板电源。 此时、电路板正常工作。 逐渐将温度降低至-40、以查看电路板是否停止工作

    2.将温度设置为-40C、为电路板通电、此时电路板将不会像您 观察到的那样工作。  将温度提高到25°C、以查看电路板是否恢复正常工作。

    这将有助于我们更好地了解问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我正在寻找 分销商的标签图像。

    一旦温度低于-20°C、异常电路板就无法加电。  

    将温度设置为-15°C 或更高,异常电路板可加电。  

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    分销商提供的标签图像如下所示。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请确认以下内容:

    如果您  在室温下为 LM3880加电、请勿关闭加电、只需将温度降低至-40、电路板是否正常工作?

    如果您在-40C 下为 LM3880加电、将温度升高到室温是否会使电路板恢复正常?

    您的描述没有清楚地表明我的要求。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin

    IC 来自2016年。 您何时提交这些样片的订单?

    您是否有当地的 TI 代表? 您可以联系他们吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、
    我于2017年提交了这些样片的订单。 我已联系当地的 TI 代表。 但他不知道这个问题的解决办法,所以他让我把这个问题张贴在这里。
    很抱歉、我现在无法在降低或提高温度时保持通电。 我们的实验恒温器似乎不允许这样做。 因为当降低或提高温度时、电路板上会有冰或水。 如果保持通电、可能会损坏电路板。 我正在尝试解决此问题、然后执行您建议的测试。

    此致、
    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您订购了多少个样片? 这是您第一次使用 LM3880进行设计吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我订购了大约100个样片。 这不是我第一次使用 LM3880进行设计。

    此致、
    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否联系您当地的 TI 人员并要求他们联系 BU 以提供进一步的支持?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否联系过当地的 TI 人员? 我们将与他们合作、进一步帮助您、此帖子将关闭。

    谢谢

    Yihe