This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要降压/升压型超级电容器充电器的建议

Guru**** 2507055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839406/need-suggestions-of-buck-boost-type-super-capacitor-charger

主题中讨论的其他器件:TPS63000TPS63050

您好、先生、

我的客户正在调查手持设备的降压/升压型超级电容充电器、配置如下:

VIN = 2.5V~5.0V
超级电容1:输出电压= 2.7V、100mA~200mA 充电电流
超级电容2:输出电压= 4.2V、150mA~250mA 充电电流  
超级电容3:输出电压= 3.8V、100mA~150mA 充电电流

您是否会提供建议的器件器件或参考设计来满足上述三个条件?
首选小型 DSBGA 封装。

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年9月16日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们没有针对此应用的单芯片解决方案。  即使升压转换器后面是降压充电器、在电容器电压上升到高于短路和/或预充电电压阈值(在2V 范围内)之前、充电电流也不会太低。  您能否通过电子邮件向我(Jeff Falin)发送有关此应用程序的更多详细信息?  

    我已将其转发给我们的 TPS63000降压/升压团队。  可以通过一种简单的方法来运行降压/升压转换器(如 TPS63050)进行电流限制并为超级电容器充电。  由于我们将限制输入电流、因此输出充电电流在整个输入电压范围内不恒定、但具有已知的最大值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jeff。 我已通过电子邮件发送问题和客户信息...Wayne Chen