Other Parts Discussed in Thread: TPS54618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54618 您好!
在 TPS54618数据表"SLVSAE9F–2010年11月–2019年5月修订" 第14页和第15页中、提到了"公式4计算所需的慢速启动电容器":
CSS (nF)= TSS (ms)* ISS (uA)/Vref (V)。
TSS 缓慢启动时间是介于10%至90%之间还是介于0%至100%之间?
此致、
Attila