This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:软启动时序

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839393/tps54618-soft-start-timing

器件型号:TPS54618

您好!

在 TPS54618数据表"SLVSAE9F–2010年11月–2019年5月修订" 第14页和第15页中、提到了"公式4计算所需的慢速启动电容器":

CSS (nF)= TSS (ms)* ISS (uA)/Vref (V)。

TSS 缓慢启动时间是介于10%至90%之间还是介于0%至100%之间?

此致、

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    慢启动时间是输出电压的0%至100%之间的上升时间。  

    EVM 用户指南 第9页也很好地显示了这一点(对于 EVM、通过电容选择、TSS 已预设为4ms)。  

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。