This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:具有负载但无电池的 BQ51050BRHLT

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837235/bq51050b-bq51050brhlt-with-a-load-but-no-battery

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ24040BQ51013B

我希望将 bq5105xB 电源电流提供给分立式电池充电器、而不是通过肖特基二极管直接提供给电池。

终端将通过主机进行控制

器件是否会关断

该器件是否会提供超过300mA 的稳定电流?

此致

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以考虑使用 BQ51013B 或 BQ51003无线电源5V 为 BQ24040等分立式电池充电器供电。  请参阅图48、BQ51013B 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想知道我是否可以在不同的场景中使用相同的器件

    此致

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、在图48中、有两个 NTC 是必要的?

    我最初的问题没有得到解答、我们宁愿在两个角色中使用单个部件(直接和间接充电/电源)、您能给出确切的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想让 bq5105xB 为分立式电池充电器提供电流、而不是通过肖特基直接向电池提供电流。-Bill J -这有几个问题、不建议这样做。  BQ5105XB 输出的电压将仅为4.2V、为分立式充电器提供的额外电压极小。  请看一下 BQ51003或 BQ51013B、这是一款可为分立式电池充电器供电的5V 电源。

    我注意到、在图48中、有两个 NTC 是必要的? -- Bill J ----用于电池的电池充电器 NTC 在这两者中最为重要。  BQ51013B 的 NTC 是可选的、具体取决于您的系统要求。  如果未使用 NTC、则替换为10k 电阻器。