主题中讨论的其他器件:BQ51003、 BQ24040、 BQ51013B
我希望将 bq5105xB 电源电流提供给分立式电池充电器、而不是通过肖特基二极管直接提供给电池。
终端将通过主机进行控制
器件是否会关断
该器件是否会提供超过300mA 的稳定电流?
此致
A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想让 bq5105xB 为分立式电池充电器提供电流、而不是通过肖特基直接向电池提供电流。-Bill J -这有几个问题、不建议这样做。 BQ5105XB 输出的电压将仅为4.2V、为分立式充电器提供的额外电压极小。 请看一下 BQ51003或 BQ51013B、这是一款可为分立式电池充电器供电的5V 电源。
我注意到、在图48中、有两个 NTC 是必要的? -- Bill J ----用于电池的电池充电器 NTC 在这两者中最为重要。 BQ51013B 的 NTC 是可选的、具体取决于您的系统要求。 如果未使用 NTC、则替换为10k 电阻器。