This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:IN1加电时 IN2出现毛刺脉冲

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2121, TPS2120, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836368/tps2115a-a-glitch-in-in2-when-in1-power-up

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2120LM66100

大家好、

我检查了 TPS2115A 是否具有跨导阻断功能、因此 IN1和 IN2不应一起传导。

我的客户只为 IN1加电、IN2上有一个电荷脉冲。

波形如下、绿色为 IN2。

您能帮我检查一下这个问题、并告诉我如何解决这个问题吗? 可以选择 GND 的虚拟电阻器?

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    电压峰值是否为460mV? 这是器件打开时、因此逻辑电路在拉低 IN2之前通电、我们预计会出现这种情况。

    这是否会影响您的系统或负载? 从示波器屏幕截图中、它似乎不会影响输出。

    我认为可能可以使用电阻器下拉该引脚并减少鞭状、但当 IN2连接时、您会有一条从 IN2到 GND 的不必要路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Shreyas

    感谢您的善意回复、遗憾的是、这不仅是电源问题。 IN2用于太阳能、具有用于监控太阳能信号的逻辑电路、以唤醒系统、因此在 IN1加电时、其不必要的行为将触发逻辑电路。 因此、我们需要在两个电源路径中实现 TPS2115A、而不是分立式电路。

    我们尝试将下拉电阻器从1M 欧姆降低到100K 欧姆、但它不起作用、请建议任何其他解决方案将其修复。 谢谢

    BTW、其他器件是否有某种行为? TPS2121呢?

    金属笼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Cage、

    并非所有器件的行为都相同。 对于 TPS2121和 TPS2120、在开启期间不应出现"跳跃"。

    太阳能输入上的电压也是多少? 您可以使用2个 LM66100来有效地或在两个电源之间使用。

    我有几个问题要更好地了解您的系统

    1.您的逻辑电路中的触发器是否可能偏移比"blip"略高?

    2.您在该电源轨上是否有任何输入电容? 这可能会有助于降低这种电击。  

    3.您可以尝试下拉电阻值较小吗? 我会说大约10k? 如果这样做有所帮助、则逻辑电路可能会在通道导通后断开下拉电阻。

    4、保持 IN2悬空吗? 如果400mV 足以触发逻辑电路、如何不受浮动电源轨的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    笼、内六角、

    我想跟进这个主题。 您是否能够解决该问题?

    我现在要结束这一主题、但请随意回复、II 将恢复支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas

    太阳能电池板输出电压将为6.5V、工作电压为4.95V。 LM66100额定电压还不够。

    1.您的逻辑电路中的触发器是否可能偏移比"blip"略高?

    是的、这是短期解决方案

    2.您在该电源轨上是否有任何输入电容? 这可能会有助于降低这种电击。  

    是的、我们有。 但似乎没有帮助放大电容。

    3.您可以尝试下拉电阻值较小吗? 我会说大约10k? 如果这样做有所帮助、则逻辑电路可能会在通道导通后断开下拉电阻。

    布局已修复、通道开启后没有用于断开下拉电阻的逻辑电路。

    4、保持 IN2悬空吗? 如果400mV 足以触发逻辑电路、如何不受浮动电源轨的影响?

    没有太阳能照明此路径几乎悬空、电流电路我们有一个1Mohm 的下拉电阻器、未来将变为100K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Cage、

    是否可以将下拉电阻进一步降低至10k?  

    此外、您说过在400mV 之后触发逻辑电路只是一个短期解决方案。 是否存在此解决方案失败的情况?