Other Parts Discussed in Thread: TPS54386
大家好、
我的客户正在为 OLED 屏幕寻找+10V 3A 和-8V 3A 双通道电源。 我想知道、使用 TPS54386等双通道降压转换器是否可以实现这一目标。 我已经在 TPS54386 EVM 上进行了测试、它能够同时为每个通道提供2A 电流。 简化电路原理图如下所示。 基本上、2个通道具有18V 和8V 输出、使用8V 作为接地。
我认为的一个缺点是、当-8V 发生短路或开路时、+10V 很容易受到影响、因为它是2个通道的差异。 对此配置还有其他意见吗? 是否有人实际这么做?
非常感谢。
此致、
赵志