This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:具有正负输出的双通道

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838619/tps54386-dual-channel-with-positive-and-negative-outputs

器件型号:TPS54386

大家好、

我的客户正在为 OLED 屏幕寻找+10V 3A 和-8V 3A 双通道电源。 我想知道、使用 TPS54386等双通道降压转换器是否可以实现这一目标。 我已经在 TPS54386 EVM 上进行了测试、它能够同时为每个通道提供2A 电流。 简化电路原理图如下所示。 基本上、2个通道具有18V 和8V 输出、使用8V 作为接地。

我认为的一个缺点是、当-8V 发生短路或开路时、+10V 很容易受到影响、因为它是2个通道的差异。 对此配置还有其他意见吗? 是否有人实际这么做?  

非常感谢。

此致、

赵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    不、这不起作用。  降压侧要求 TPS54386接地电位、而反相降压/升压侧要求 TPS54386接地电位处于负电位。  它不能同时存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    实际上、我已经在 TPS54386 EVM 上进行了测试、这是可行的。 两个通道均配置为降压拓扑。 您可以将其视为具有18V 和8V 输出的双通道降压转换器、它使用+8V 电势作为接地 、以便其输出+10V 和-8V。 芯片接地连接至-8V 电位。

    注意到电子负载1的连接在 GND 和-8V 之间、如我之前的问题中所示、因此它显示+8V。

    非常感谢。

    此致、

    赵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我想只要您不介意相对于-8V 输出而非接地调节10V 输出、这是可以的。  另外需要注意的一点是、城市循环恰好在空载时为90%。  TPS54386的最大占空比为90%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。 我将执行更多测试、以查看它是否满足要求。

    此致、

    赵志