This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:通过按钮加电

Guru**** 2768985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836873/tps65910-power-on-by-push-button

器件型号:TPS65910

您好!

我们有一个采用 TPS65910A3A1RSL 的电路。 实际上、该电路是按压按钮至低电平以实现加电功能所需的。

但它不是这样工作的。 在插入电源时、器件将通电、而无需按下按钮。 由于此 IC 与 AM335X 处理器配合使用、因此配置作为 BOOT1至 Vrtc (1)和 BOOT0接地(0)完成。 有人能告诉我这里的问题是什么。 INT_MSK_REG  寄存器的 VMBHI_IT_MSK 位在此功能中的作用是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilam、

    这里没有问题。 如果您参考 《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910x 用户指南》、您将在第6页看到图3显示了上电顺序、无需按按钮。 由 AM335x 处理器团队定义的 TPS65910A3的 EEPROM 定义不会等待 PWRON 引脚切换(按下按钮)、然后再启动加电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的问题是、如果我们要 使用按钮启动加电序列、那么在 BOOT1中是否可以设置为高电平、在 BOOT0中是否可以设置为低电平电路配置? 如果它可用、那么它是否与  INT_MSK_REG 寄存器设置的 VMBHI_IT_MSK 位相关?

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilam、

    我已将此问题重新分配给 Sitara 处理器团队。 我不知道在执行上电序列之前强制系统等待按钮按压的方法。 当 BOOT1=Hi、BOOT0=Lo 时、首次为系统供电时、TPS65910Axx 的 PMIC 定义不会等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM335x 入门套件使用此 PMIC、并通过按钮供电。 您可以在此处找到电路板文档: www.ti.com/.../TMDSSK3358