您好!
我们有一个采用 TPS65910A3A1RSL 的电路。 实际上、该电路是按压按钮至低电平以实现加电功能所需的。
但它不是这样工作的。 在插入电源时、器件将通电、而无需按下按钮。 由于此 IC 与 AM335X 处理器配合使用、因此配置作为 BOOT1至 Vrtc (1)和 BOOT0接地(0)完成。 有人能告诉我这里的问题是什么。 INT_MSK_REG 寄存器的 VMBHI_IT_MSK 位在此功能中的作用是什么。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个采用 TPS65910A3A1RSL 的电路。 实际上、该电路是按压按钮至低电平以实现加电功能所需的。
但它不是这样工作的。 在插入电源时、器件将通电、而无需按下按钮。 由于此 IC 与 AM335X 处理器配合使用、因此配置作为 BOOT1至 Vrtc (1)和 BOOT0接地(0)完成。 有人能告诉我这里的问题是什么。 INT_MSK_REG 寄存器的 VMBHI_IT_MSK 位在此功能中的作用是什么。
谢谢。
Nilam、
这里没有问题。 如果您参考 《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910x 用户指南》、您将在第6页看到图3显示了上电顺序、无需按按钮。 由 AM335x 处理器团队定义的 TPS65910A3的 EEPROM 定义不会等待 PWRON 引脚切换(按下按钮)、然后再启动加电序列。
您好!
AM335x 入门套件使用此 PMIC、并通过按钮供电。 您可以在此处找到电路板文档: www.ti.com/.../TMDSSK3358