主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我们已将 BQ40Z60投入生产、适用于最大容量为20Ah (2.5V - 4.2V)的4S6P 封装。 我限制了容量、仅使用3000mV - 3970mV、大约为13.5Ah。
充电电压为3970mV、充电终止电压为50mV、充电终止电流为250mA。
高电压充电范围为3900mV @ 2000mA
COV 设置为3975。
有时、在测试过程中、我会在特定电路板上看到 COV 在有效 EOC 之前被标记。 此时大约为15mV 时、电池不平衡。 该特定的董事会将在有效 EOC 之前不断标记 COV。
其他电路板、相同批量生产、不存在此问题。 它们都具有相同的 srec 文件。 我从正常工作的电池中提取了一个 srec 文件、并使用 bqStudio 对其进行编程、校准电池电压和电池电压、而不会产生任何影响。 再次 hiding COV、而不是有效的 EOC。
是否有任何想法、这可能是什么原因以及我如何解决这个问题?
谢谢、
Rob