This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60上的 EOC 有效

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836174/bq40z60-valid-eoc-on-the-bq40z60

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们已将 BQ40Z60投入生产、适用于最大容量为20Ah (2.5V - 4.2V)的4S6P 封装。 我限制了容量、仅使用3000mV - 3970mV、大约为13.5Ah。

充电电压为3970mV、充电终止电压为50mV、充电终止电流为250mA。

高电压充电范围为3900mV @ 2000mA

COV 设置为3975。  

有时、在测试过程中、我会在特定电路板上看到 COV 在有效 EOC 之前被标记。 此时大约为15mV 时、电池不平衡。 该特定的董事会将在有效 EOC 之前不断标记 COV。

其他电路板、相同批量生产、不存在此问题。 它们都具有相同的 srec 文件。 我从正常工作的电池中提取了一个 srec 文件、并使用 bqStudio 对其进行编程、校准电池电压和电池电压、而不会产生任何影响。 再次 hiding COV、而不是有效的 EOC。

是否有任何想法、这可能是什么原因以及我如何解决这个问题?  

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果任何电池的电压高于为 COV 设置的电压、则会触发 COV。 这就是保护的工作方式。 就平衡而言、一旦满足电压和 RSOC 阈值、您将具有预期的平衡功能。 但是、平衡计时器是根据 DOD 计算的、因此、鉴于您未使用完整的 DOD 刻度、电池平衡可能不会尽可能有效。 然后、这可能是一个关闭单元、其中一个单元格比另一个单元格弱或选项卡错误。 如果出现上述任一异常、端子电压会迅速增加、从而导致不平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我知道为什么触发 COV、问题是该灯串达到该电压电平的原因。 在具有近似相同容差的其他电池组中、充电电流会更早开始下降、因此灯串的电压电平不会达到充电电压(3970mV)、因此请勿达到 COV (3975mV)。  

    它的作用类似于将充电电压设置为高于 COV。 这是困扰我的事情。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    充电将首先根据电池组电压继续进行。 因此、如果检查电池组电压、则检查电池电压。 如果电池处于不平衡状态、则充电将继续、直至其中一个电池处于 COV 状态。 之后将触发保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    谢谢。 我将使用其他电池组和电子产品对此进行仔细检查。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我已经使用同一批次的另一个电路板检查了同一个电池组。 已将设置复制到新板中。 电池芯1和电池电压。

    使用此电子器件、电池将完全充电至 EOC。 即使在2A 充电时测得的电池不平衡约为17mV (电池1在充电期间高于2-4)。 充电 电压达到3970mV 时、当电池电压约为3910mV 时、充电电流开始滚降。 电池芯1达到最大值3974、但由于充电电流过低、再次缓慢下降。

    在第一个电路板中、充电电流开始在更高的电压电平下滚降、结果电池1在充电电流大约为1.9A 时达到 COV (3975mV)。

    导致这种差异的原因是什么?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    这可能是另一个电路中组件的问题。 监测计本身仅对它看到的输入参数作出反应。 如果任何有源或无源组件影响输入、这将进而影响监测计。 因此、最好检查电路板。