请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54560、 LM5145、 TPS40200、 LM5176、 LM5085大家好、团队、
我们的器件可在24V 直流和3A 电流下工作、它由18/36Vac 或24Vdc 电源供电、因此我们需要100%占空比的降压、我认为还需要 P 沟道 MOSFET。
由于电缆上的压降、有时可能会发生24 Vdc 变为22V 的情况、在这种情况下、直流/直流传递所有内容(减去 MOSFET 上的 dV)、还是会产生一些问题?
这是因为我必须控制一个接受22Vdc 最小电压的阀门。
请您分享您的想法或建议吗?
谢谢、此致、
Adrian