This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于工业应用的降压转换器解决方案

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, LM5145, TPS40200, LM5176, LM5085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838938/step-down-converter-solution-for-industrial-application

主题中讨论的其他器件:TPS54560LM5145TPS40200LM5176LM5085

大家好、团队、

我们的器件可在24V 直流和3A 电流下工作、它由18/36Vac 或24Vdc 电源供电、因此我们需要100%占空比的降压、我认为还需要 P 沟道 MOSFET。
由于电缆上的压降、有时可能会发生24 Vdc 变为22V 的情况、在这种情况下、直流/直流传递所有内容(减去 MOSFET 上的 dV)、还是会产生一些问题?
这是因为我必须控制一个接受22Vdc 最小电压的阀门。

请您分享您的想法或建议吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像一个示例、我希望找到 LTC3864的替代方案

    例如 TPS40200、TPS54560、LM5145。 你有什么建议吗?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    输入电压似乎可能低于或高于 VOUT。 因此、我建议使用降压/升压器件、例如 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    是的、实际上、当电压降至24以下时、它只能作为一个旁路来引入尽可能少的压降。 此外、我还向客户提出了要求、由于成本和尺寸的原因、他们无法使用降压/升压转换器。

    因此、另一个问题是:对于占空比为100%的 LM5085、我想知道如果 Vin=22V、您是否可以得到22V 的 Vout 减去 MOSFET 上的压降。

    谢谢、此致、

    Adrian