This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:开关频率

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838169/ucc2897a-switching-frequency

器件型号:UCC2897A

你(们)好

我使用 UCC2897A 设计有源钳位正向输入36~72V 输出12V/10A。

但我发现开关频率有问题。

我希望它在180kHz 下运行 、但它仅在空载或低于20W 输出时出现。

当输出负载增加20W 以上时、开关频率变为195kHz。

它可能是什么根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendler Wu、您好!

    您的设计可能会遇到与控制组件相关的不良布局。
    我建议您检查 UCC2897A 周围元件的塔子是否连接到 GND 引脚。
    这是为了将低电平控制接地与有噪声的电源接地分开。

    随着功率的增加、如果使用计时电阻器、PGND 中的电流可能会影响振荡器频率
    RDEL、RON 和 ROFF 连接到 PGND。

    此外、确保 VDD、PVDD 和 VREF 上的去耦电容器直接位于引脚上。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将 UCC2897A EVM 光绘文件发送到 我的电子邮件:wendler.wu@u-powertech.com.tw

    我想检查一下 EVM 和我的之间是否有任何不同的布局。

    谢谢

    Wendler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    随附了 UCC2897A EVMe2e.ti.com/.../HPA348A_5F00_Gerbers.zip 的 Gerber 文件