Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
你(们)好
我使用 UCC2897A 设计有源钳位正向输入36~72V 输出12V/10A。
但我发现开关频率有问题。
我希望它在180kHz 下运行 、但它仅在空载或低于20W 输出时出现。
当输出负载增加20W 以上时、开关频率变为195kHz。
它可能是什么根本原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wendler Wu、您好!
您的设计可能会遇到与控制组件相关的不良布局。
我建议您检查 UCC2897A 周围元件的塔子是否连接到 GND 引脚。
这是为了将低电平控制接地与有噪声的电源接地分开。
随着功率的增加、如果使用计时电阻器、PGND 中的电流可能会影响振荡器频率
RDEL、RON 和 ROFF 连接到 PGND。
此外、确保 VDD、PVDD 和 VREF 上的去耦电容器直接位于引脚上。
此致
John