This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:设置最小开关频率的精度

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835839/ucc25600-accuracy-of-setting-the-minimum-switching-frequency

器件型号:UCC25600

尊敬的团队:

"特性"描述了设置最小开关频率的+/-4%精度。 在“电气特性”下,您可以找到 Kico (开关频率增益/I (RT)),其典型值为80Hz/uA,但最小/最大值为60Hz/uA /100Hz/uA。 此偏差远大于+/-4%。

多个生产批次的实际测试确认了77Hz/uA 范围内的值、因此+/-4%规格。

我的问题是:我们是否真的需要在 Kico 设置最小开关频率时产生巨大的偏差?  对于+/-4%规格与 Kico 评级之间的差异有何解释?  

谢谢 Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于温度范围。 该功能显示 、请 阅读整句以理解。

    可编程最小开关频率 UCC25600高性能谐振模式

    精度为4%(控制器精度为3%)、专为直流/直流应用而设计

    温度范围:-20°C 至105°C)

     

    Kico (开关频率增益/I (RT)),典型值为80Hz/uA,但最小/最大值为60Hz/uA/100Hz/uA。 如果仔细阅读该表、则说明温度范围为-40C 至125C。

    因此、您的期望值应与应用中的温度一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意有关在-20°C 至105°C 温度范围内精度为+/-3%的特性(括号中)的说法

    我还同意这样的说法:Kico with (min 60Hz/uA)<(typ 80Hz/uA)<(max 100Hz/uA)的额定温度范围为-40°C 至125°C

    那么、+/-4%的有效温度范围是多少?

    非常感谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度范围为-40°C 至125°C。 如果您看第3页的表格、您会看到 Fsw (min)最小值为典型值40.04到41.7kHz、显示-3.98%、最大值为典型值43.36到41.7kHz、显示+3.98%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。

    因此、一旦频率设置为41.7kHz、它将在 整个温度范围内保持该频率、即为+/-4%。 我的问题是、将频率设置为典型的41.7Hz 并不准确。 例如。 如果我将 IRT 设置为600uA、我的典型开关频率会产生48kHz 的频率。 典型值将在整个温度范围内保持在+/-4%以内。 然而、由于 Kico 的变化、设定的频率可能在36kHz 和60kHz 之间变化。

    我对 Kico 容差规格的理解是初始开关频率容差和+/-4%开关频率温度漂移。

    因此、在整个温度范围内、器件将具有+/-24%的容差 wrt。 a 计算并设置为600uA 的 IRT。

    这种理解是否正确?

    此致

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你有什么反馈吗?

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kico 不影响 Fsw (min)容差。

    当达到 fsw (min)时、它在40.04kHz 至43.36kHz 的范围内、在-40°C 至125°C 的温度范围内。

    RT 需要多大的电流才能达到 fsw (min)、这可能会变化20%(Kico)、但达到 Fsw (min)后、变化为+/-4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    那么、这是两个不同的东西。 一个是 Fsw min (达到后)的精度、另一个是频率设置方法。

    谢谢

    Lutz