Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
尊敬的团队:
"特性"描述了设置最小开关频率的+/-4%精度。 在“电气特性”下,您可以找到 Kico (开关频率增益/I (RT)),其典型值为80Hz/uA,但最小/最大值为60Hz/uA /100Hz/uA。 此偏差远大于+/-4%。
多个生产批次的实际测试确认了77Hz/uA 范围内的值、因此+/-4%规格。
我的问题是:我们是否真的需要在 Kico 设置最小开关频率时产生巨大的偏差? 对于+/-4%规格与 Kico 评级之间的差异有何解释?
谢谢 Lutz