This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:TLV743P 和 TLV755P 的压降电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836619/tlv743p-drop-out-voltage-of-tlv743p-and-tlv755p

器件型号:TLV743P
主题中讨论的其他器件:TLV755PTLV755

各位专家、您好!

我已请求您提供 LDO 的规格。

当我选择2.8V 固定输出电压选项@200mA 输出电流时、我需要 TLV743P 和 TLV755P 的压降。
您能否为我提供此规格数据?

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、l

    您可以使用3.3VOUT 和2.5VOUT 的信息来估算2.8VOUT 压降电压。 下面介绍了如何实现该目标:

    对于 TLV743数据表、VOUT 为2.5@300mA 时的最大压降为260mV。 这意味着导通元件的有效 RDSON 为260mV/300mA 或0.86Ohm。

    TLV743还显示了3.3V@300mA VOUT 下的最大压降220mV。 这是等效的0.73 Ω RDSON。  

    3.如果对两者求平均值、则估算的 RDSON 在2.9V 时将接近0.79Ohm (简单算术平均值)。  因此、在200mA 时、压降应~158mV

    对于 TLV755、同样的方法会产生~103mV 的电压。  

    遗憾的是、200mA 时、我们没有2.8V 的具体测量数据。

    这是否有助于您了解预期目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的及时回复、很抱歉我的回复很晚。
    我明白了。 我的问题已通过您的回答得到解决。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi