主题中讨论的其他器件:TLV755P、 TLV755
各位专家、您好!
我已请求您提供 LDO 的规格。
当我选择2.8V 固定输出电压选项@200mA 输出电流时、我需要 TLV743P 和 TLV755P 的压降。
您能否为我提供此规格数据?
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kuramochi-San、l
您可以使用3.3VOUT 和2.5VOUT 的信息来估算2.8VOUT 压降电压。 下面介绍了如何实现该目标:
对于 TLV743数据表、VOUT 为2.5@300mA 时的最大压降为260mV。 这意味着导通元件的有效 RDSON 为260mV/300mA 或0.86Ohm。
TLV743还显示了3.3V@300mA VOUT 下的最大压降220mV。 这是等效的0.73 Ω RDSON。
3.如果对两者求平均值、则估算的 RDSON 在2.9V 时将接近0.79Ohm (简单算术平均值)。 因此、在200mA 时、压降应~158mV
对于 TLV755、同样的方法会产生~103mV 的电压。
遗憾的是、200mA 时、我们没有2.8V 的具体测量数据。
这是否有助于您了解预期目标?