This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:LM5035:当空载电流限制从0.1A?开始时、烧毁次级 Mos 管和起动机

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838137/lm5035-lm5035-burn-out-the-secondary-mos-tube-and-the-starter-when-no-load-current-limit-starts-at-0-1a

器件型号:LM5035

您好,

我使用 LM5035作为电源、根据 LM5035的48V 至5V 典型应用建模、电路原理基本相同、电路方框图如下:


当前遇到的问题是空载电流限制从0.1A 开始、这将烧毁辅助 Mos 管和起动机。 目前、没有故障排除的想法。您能否给我一些建议、让我重点了解哪些方面可以检查并提供相应的故障排除方法和步骤?

期待您的回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6131717:

    1、增加初级侧 MOSFET 的死区时间。

    2、您需要确认您的变压器相位。 您可以在上电之前禁用 SR 驱动 器、然后检查 Vgs 之间 Vds 的第二侧 MOSFET 相位。

    3、启用输入电压20V 上电、然后检查 VDS 应力电压。

    谢谢