This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:仅用于监控-无热插拔 FET

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25056, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837632/lm25066a-use-for-monitoring-only---no-hot-swap-fet

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25056LM25066

我有一个应用、希望在没有热插拔 FET 的情况下使用 LM25066A、并且仅使用监控功能。

TI 是否建议这样做?  如果是、栅极、OUT、计时器、PWR、CL、 CB、/RETRY 引脚?

如果不是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    如果您只打算使用遥测功能、则可以考虑使用 LM25056而不是 LM25066。

    以下是其数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25056.pdf 的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我不想使用 LM25056、因为 TI 网站表明不建议在新设计中使用 LM25056。  此外、我将 LM25066A 用作设计中其他几个位置的热插拔控制器、因此我想使用相同的器件来最大限度地减少 BOM 器件数。  我是否有任何原因无法使用 LM25066A?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    没有理由不应单独使用 LM25066进行遥测。 在系统上实施 EVM 之前、您可以使用以下设置对 EVM 进行测试。   

    • 使用感应电阻器。 短接其端子、而不是 MOSFET。  
    • 栅极可保持悬空。
    • VOUT 可照常连接到输出轨。 您还可以通过遥测来监控 Vout。
    • UVLO、OVLO、计时器、CL、CB 和重试/可连接到 GND。
    • 在 PWR 和 GND 之间连接一个电阻器。