请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066A 主题中讨论的其他器件: LM25056、 LM25066
我有一个应用、希望在没有热插拔 FET 的情况下使用 LM25066A、并且仅使用监控功能。
TI 是否建议这样做? 如果是、栅极、OUT、计时器、PWR、CL、 CB、/RETRY 引脚?
如果不是、原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Christopher、
如果您只打算使用遥测功能、则可以考虑使用 LM25056而不是 LM25066。
尊敬的 Chris:
没有理由不应单独使用 LM25066进行遥测。 在系统上实施 EVM 之前、您可以使用以下设置对 EVM 进行测试。