Other Parts Discussed in Thread: BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25100 您好!
客户希望在不使用 NTC 热敏电阻的情况下使用230mAh 电池。
并希望通过使用 TS 引脚实现启用和禁用功能。
是否可以通过 TS 引脚启用和禁用 BQ25100?
如果可能、您能告诉我如何实现它吗?
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.