This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25100:是否可以通过 TS 引脚启用和禁用 BQ25100?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837808/faq-bq25100-can-bq25100-be-enabled-and-disabled-by-ts-pin

器件型号:BQ25100

您好!

客户希望在不使用 NTC 热敏电阻的情况下使用230mAh 电池。

并希望通过使用 TS 引脚实现启用和禁用功能。

是否可以通过 TS 引脚启用和禁用 BQ25100?

如果可能、您能告诉我如何实现它吗?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicky

    这是可以完成的。

    如果未使用 NTC 热敏电阻、则应将 TS 引脚连接到10k 电阻接地。  这将是温度感应功能的安全条件。

    为了禁用此器件、将 TS 引脚拉至低电平、直接接地。

    请注意、TS 引脚是电流源、10k 电阻器将产生电压。