This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:bq25896 OTG 应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838415/bq25896-bq25896-otg-application

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好、先生、

请在下面提出两个有关 bq25896 OTG 模式的问题?

  1. 是否有 Vbus (输入电源)和 OTG (输出电源)相同的电源路径?

PMID 引脚的用途是什么?

 谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    关于1、是的、当输入电源从 VBUS 中移除并且 OTG 模式被启用时、OTG 输出 在 VBUS 上。  如果您更喜欢在 PMID 下具有 OTG 输出的器件、我建议使用 BQ25895。

    Regarding2、PMID 是降压转换器的输入。  PMID 上的输入电容器是降压转换器最关键的电容器。

    此致、

    Jeff