Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92513、 LM3445请点击下面的建议 LED 驱动器解决方案和规格:
输入电压:90 ~ 264Vac
输出电压:6 ~ 36V 直流
输出电流:0.35A_constant 电流。 (±5%)
目标拓扑:单级 PSR 或 SSR 均正常。
B/R James