This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找交流/直流 LED 驱动器解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837574/find-ac-dc-led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:TPS92513LM3445

请点击下面的建议 LED 驱动器解决方案和规格:
输入电压:90 ~ 264Vac
输出电压:6 ~ 36V 直流
输出电流:0.35A_constant 电流。 (±5%)
目标拓扑:单级 PSR 或 SSR 均正常。

B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请查看 M3445、了解它是否适用于您的应用。  我们没有您要求的范围的参考设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    PSR 反激式+ TPS92513如何?  

    如果是 LM3445,则没有 参考设计可以参考。

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您提到的是可行的。  同样、我们没有 LM3445的参考设计可满足您的需求。

    谢谢 Tuan