This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:TPS62742最大输出电流

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62742, TPS62840, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836673/tps62742-tps62742-maximum-output-current

器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件: TPS62840TPS7A02

你好、  

我在电池供电的电路中使用 TPS62742。  

鉴于其最大输出电流为400mA、我假设我能够使用 D 节 M 类电池在输入电压为3.65V 的情况下以3.3V 的电压提取200mA 的电流。  

然而,类似的职位往往拒绝接受这种假设。  

请您提供进一步的见解吗?  

我应该继续使用 TPS62742、还是应该更改电源? 如果是、哪一部分?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    根据 D/S 第5页、当输入电压处于700mV 的输出电压范围内时、不建议消耗如此高的电流。

    请为此应用使用 IQ 较低的新型 TPS62840。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    非常感谢您的推荐。  

    我正在检查推荐的器件、如果有任何疑问、我会告诉您。 建议的器件是否提供真正的输出断开功能? 这是我的应用程序的必备功能。

    那么、当 EN 被拉低时、输出电压将是多少?  

    在电流情况下、我可以从 TPS62742中获取的最大电流是多少?  

    在一种情况下、我将在2.8V 电压下提取70mA 电流、由3.65V 单节 D 节 H 类电池驱动。  

    在第二种情况下、我将在3.3V 时提取120mA、由3.65V 单节 D 节 H 类电池驱动。  

    这些操作范围是否安全/允许?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    建议的最大输出电流应在 D/S 的第5页上清除  您应该能够实现您的写入电流(即使其中一个电流高于100mA)、因为您具有更高的输入电压电平。

    是的、大多数降压转换器在关闭时断开输出。  所有这些器件还具有输出放电功能、可将 Vout 拉至 GND。

    它是什么类型的电池?您的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您的回复。  

    对于120mA 的情况、电池的输入电压为3.65V、电源配置为3.3V。 但是、该脉冲的最大值仅为1.5s、在模块频率传输时也是如此。 平均值约为50mA。  

    这是可以接受的吗?  

    请查找随附的电池 datasheetse2e.ti.com/.../er34615h.pdf。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    您需要检查这是否为您的特定应用提供了足够的性能。

    我看到的一个可能问题是、电池的电压因其内部阻抗而下降。  您可以看到、当电池上施加100mA 负载时、电池仅提供大约3.3V 的电压。  然后、直流/直流及其电感器上会有进一步的压降、因此输出电压将低于3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您的回复。  

    实际上、我已经测试了几个月的系统性能。  

    但是、我想进一步测试、分析同一系统是否稳定到足以执行更长的时间;比如7年。  

    连接是电池的更好选择。  

    我认为一种方法是添加一个专用于由电池直接驱动的100mA 负载(在本例中为微芯片无线电模块)的低 Iq LDO、或使用您建议的电源。  

    感谢您的见解。  

    e2e.ti.com/.../ER34615M-Spiral-D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电池看起来具有较低的内部阻抗。

    TI 最近在 TPS62840和 TPS7A02中发布了 IQ 最低的直流/直流和 LDO。  如果您的应用在待机模式下运行很多、它们有助于延长电池寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您的回复。  

    实际上、我的应用在待机模式下运行很多、在传输时仅消耗120mA 的峰值电流。 在24小时内、这种情况也只发生两次或最多发生三次。  

    这可能是系统即使存在惰性缺陷也保持稳定的原因之一。  

    因此、我的系统可能可以使用 M 类电池保持稳定、但使用 tps62742获得3.3V 的输出电压。

    我将阅读有关推荐器件的更多信息、并将相应地告知您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我要澄清的另一点是当输入电压低于输出电压时的电流限制功能。  
    在这种情况下、Vout 将是 Vin 的值。 对吧?  

    它还会限制电流吗?  

    例如、My Vout 设置为3.3V
    VIN 降至2.8V  

    则输出电压应为2.8V。 现在、它是否仍会将电流限制为100mA?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    是的、当 Vin 降至 Vout 时、IC 将进入100%模式、Vout 最初将升至 Vin。  D/S 第9.4.2节对此进行了说明--见图6。  在100%模式下、通过电感器和高侧 FET 上的 IR 压降、Vout 将低于 Vin。

    请注意、在100%模式下电流限制不会改变-它始终在其标称电平上有效。  建议使用100mA 电流从 IC 中汲取电流、但 IC 不会将电流限制为100mA。  进入100%模式后、可以消耗高达400mA 的负载电流。