主题中讨论的其他器件: TPS62840、 TPS7A02
你好、
我在电池供电的电路中使用 TPS62742。
鉴于其最大输出电流为400mA、我假设我能够使用 D 节 M 类电池在输入电压为3.65V 的情况下以3.3V 的电压提取200mA 的电流。
然而,类似的职位往往拒绝接受这种假设。
请您提供进一步的见解吗?
我应该继续使用 TPS62742、还是应该更改电源? 如果是、哪一部分?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
我在电池供电的电路中使用 TPS62742。
鉴于其最大输出电流为400mA、我假设我能够使用 D 节 M 类电池在输入电压为3.65V 的情况下以3.3V 的电压提取200mA 的电流。
然而,类似的职位往往拒绝接受这种假设。
请您提供进一步的见解吗?
我应该继续使用 TPS62742、还是应该更改电源? 如果是、哪一部分?
谢谢
尊敬的 Chris:
非常感谢您的推荐。
我正在检查推荐的器件、如果有任何疑问、我会告诉您。 建议的器件是否提供真正的输出断开功能? 这是我的应用程序的必备功能。
那么、当 EN 被拉低时、输出电压将是多少?
在电流情况下、我可以从 TPS62742中获取的最大电流是多少?
在一种情况下、我将在2.8V 电压下提取70mA 电流、由3.65V 单节 D 节 H 类电池驱动。
在第二种情况下、我将在3.3V 时提取120mA、由3.65V 单节 D 节 H 类电池驱动。
这些操作范围是否安全/允许?
谢谢
尊敬的 Chris:
感谢您的回复。
实际上、我已经测试了几个月的系统性能。
但是、我想进一步测试、分析同一系统是否稳定到足以执行更长的时间;比如7年。
连接是电池的更好选择。
我认为一种方法是添加一个专用于由电池直接驱动的100mA 负载(在本例中为微芯片无线电模块)的低 Iq LDO、或使用您建议的电源。
感谢您的见解。
尊敬的 Chris:
感谢您的回复。
实际上、我的应用在待机模式下运行很多、在传输时仅消耗120mA 的峰值电流。 在24小时内、这种情况也只发生两次或最多发生三次。
这可能是系统即使存在惰性缺陷也保持稳定的原因之一。
因此、我的系统可能可以使用 M 类电池保持稳定、但使用 tps62742获得3.3V 的输出电压。
我将阅读有关推荐器件的更多信息、并将相应地告知您。
谢谢
尊敬的 Awais:
是的、当 Vin 降至 Vout 时、IC 将进入100%模式、Vout 最初将升至 Vin。 D/S 第9.4.2节对此进行了说明--见图6。 在100%模式下、通过电感器和高侧 FET 上的 IR 压降、Vout 将低于 Vin。
请注意、在100%模式下电流限制不会改变-它始终在其标称电平上有效。 建议使用100mA 电流从 IC 中汲取电流、但 IC 不会将电流限制为100mA。 进入100%模式后、可以消耗高达400mA 的负载电流。