This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:低转换效率

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837724/mc33063a-low-conversion-efficiency

主题中讨论的其他器件:MC33063A

ART 编号:MC33063A

尊敬的所有:

     我使用的 MC33063A 的输入为10~35V、输出为5V。在实际测试中、当输入 VIN=24V 且负载为5V/300mA 时、输入电流为110mA。 转换效率为5*0.3/(24*0.11)=56.8%

但数据表显示转换效率为83.7。  为什么我的测试结果为56.8%? 有什么建议?这是我的原理图



e2e.ti.com/.../7447452221.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    电感器的器件型号是多少? 确保电感器不会饱和。

    布局不好。 请按照此应用手册修改布局 http://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

        感谢   您的回复!  有关电感参数、请参阅以下附件。

    布局不佳?您能告诉我更多信息吗?我的 PCB 布局是根据数据表定义的!您的链接参考是否更好?

    e2e.ti.com/.../1323.7447452221.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    如数据表中所建议的、组件和 IC 之间的输入电容器环路和输出环路应尽可能小。

    但是、在您的布局中、输入/输出电容器和 IC GND 之间的 GND 节点非常长。

    此外、请确保 D4和 D5不会影响效率测量。