Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
ART 编号:MC33063A
尊敬的所有:
我使用的 MC33063A 的输入为10~35V、输出为5V。在实际测试中、当输入 VIN=24V 且负载为5V/300mA 时、输入电流为110mA。 转换效率为5*0.3/(24*0.11)=56.8%
但数据表显示转换效率为83.7。 为什么我的测试结果为56.8%? 有什么建议?这是我的原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Timsen、
电感器的器件型号是多少? 确保电感器不会饱和。
布局不好。 请按照此应用手册修改布局 http://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf
尊敬的贾斯珀:
感谢 您的回复! 有关电感参数、请参阅以下附件。
布局不佳?您能告诉我更多信息吗?我的 PCB 布局是根据数据表定义的!您的链接参考是否更好?