请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562201 TPS562201是否能够在70度 温度下支持6.6V 输入、5V/300mA 输出。
我使用 Webench 修改系统显示输入参数库仑特满足。
Doew AE 或设计团队可提供器件输出5V/300mA 最小输入电压数据的测试数据、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.