This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:5V 输出的最大占空比

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837549/tps562201-max-duty-cycle-for-5v-output

器件型号:TPS562201

TPS562201是否能够在70度 温度下支持6.6V 输入、5V/300mA 输出。

我使用 Webench 修改系统显示输入参数库仑特满足。

Doew AE 或设计团队可提供器件输出5V/300mA 最小输入电压数据的测试数据、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加信息

    器件最小关断时间为310ns 最大值、吨最小值通常为100ns、我在200kHz 时计算出输入可以达到规格、但更改为540Khz、输出无法达到规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于 Rdson 的最短关断时间和压降、电感器的 DCR 和 PCB 电阻、此部件无法支持您的应用。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    感谢 AE 或 Deisigno 团队提供了要检查的测试数据或分析数据。

    我看到 D-CAP 工作模式部件大多无法在此参数下工作

    一些部件用于较高侧 MOSFET 的内部电荷泵需要更高2.1V 才能启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有该数据。

    对于 D-CAP 模式、由于最短时间较长、它无法支持大占空比。

    2.1V 是引导 UVLO 的阈值。

    肖恩